请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24074 大家好、我愿意使用 bq24074、因为与其他 bq2407x 相比、它具有较高的 Vovp。
我不想使用5V 电源、而是使用9V PSU、以便通过电缆的电流会更低(或不是?)。
我在数据表中看到、be2407x 系列使用内部 LDO 来调节输出电压。
因此、我打算使用电压更高的 PSU 节省的输入电流实际上将存在吗? (由于 LDO 会耗散能量以导致压降)
其他问题:
-如何使用电压调节来为电池充电? 它是否使用 LDO 或充电器泵降压转换器? 在使用5V 与9V 作为输入电压时、是否有任何比较效率的信息?
谢谢