This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74670-Q1:功耗和 NC 引脚

Guru**** 2496645 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/728213/lm74670-q1-power-consumption-and-nc-pins

器件型号:LM74670-Q1

尊敬的 e2e 支持:

我的客户打算在超低功耗应用中使用我们的 LM746x0。

当我们声明我们的 Iq 为零时、我们部件的实际消耗是多少?

出于安全原因、他需要将 NC 引脚连接到 GND。

看到数据表、似乎无法实现。 可以确认吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、TISL、

    LM74670通过阳极引脚获取其 IQ 电流、并通过阴极引脚将该电流传回 VOUT。 没有 GND 引脚。

    我们建议将 NC 引脚3连接到阳极引脚4、并将 NC 引脚5连接到栅极驱动引脚6。

    此致、
    Kari。