This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562201:关于电感器选择

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS562201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/743444/tps562201-about-inductor-selection

器件型号:TPS562201

您好、先生、

我们在12V 至3.3V/0.1A 的设计中使用 TPS562201、发现3.3V 后面的电路会损坏。

我们发现我们使用的电感器电流为0.86A、低于建议的 webench 仿真(1.76A)。

我想向您学习、在电路上有0.86A 饱和电流时、将会发生什么情况?

Vout 是否会上升到高于3.3V? 还是 Vin 将升高? 或者可能出现任何其他问题?

谢谢、

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    如果负载始终低于0.86A、则没有问题、可以共享原理图和布局吗?

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    如电子邮件中所述,很抱歉,我想说电感器电流。 计算出的峰值电感器电流约为1.25A。 因此、最好使用更高饱和电流的电感器。

    此外、请测试启动和稳态波形(VIN、SW、VOUT、IOUT)、以检查它是否与 Isat=0.86A 的电感器一起保持稳定。

    此致、
    肖恩·尼