This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54331:对应用手册 SLVA551的疑问

Guru**** 2811665 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/728048/tps54331-doubt-with-application-note-slva551

器件型号:TPS54331

大家好:

我已经按照应用手册 SLV551开发了一个简单的 CC/CV 电池充电器、正如应用手册中所解释的那样。

我的电池充电器还应具有以下特性:

  • 12V 输入
  • 11.1 V 标称电压电池
  • 次级外部器件连接到该 PCB。 该外部器件具有9V-14V 输入、并通过外部按钮开启/关闭
  • 系统的正常行为应为:
    • 如果未按下任何按钮且电池充电器已连接到网络、则电池正在充电
    • 如果按下按钮、并且未连接外部网络、则外部设备将打开。  它将启动并使用电池工作
    • 如果按下按钮、并且连接了外部网络、则外部设备将打开。 就像手机同时打开和充电一样,电池应该充电,或者至少不放电。

但我想到的是一个问题,可能很简单,但我想请你发表意见。  

对于电路、电池连接在输出端子和感测电阻器之间。 这意味着电池的负极端子未连接到输入 GND、因为 Rsns 位于两个位置之间、因此电池负极端子在 GND 上有一定的电压(通常为0.8V)。

我的第一个想法是如此简单、因为电池将为外部负载供电。 mínimum、外部器件具有高功率抑制功能、因此、如果打开器件并同时为电池充电、电池最终将低于 Δ I voltaje、即使连接了外部电源、外部器件也将关闭。 这是普通用户的非传统行为。

那么、我如何解决这个问题呢? 任何想法

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为这是正常的、充电速度比放电慢、所以电池电压会降低、您可以做的就是提高充电速度。

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    谢谢 Shawn
    是的、这是正常的。 但老实说,我不知道是不是可以增加 充电速度。 通常情况 下、它取决于电池的工作周期(假设电路在该电池的正确 CC/CV 工作点上工作)、对吧?。 我如何从电路的角度增大该值?
    如果不可能、我想使用一些电压旁路、但我不知道如何实现
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以增大充电电流、但不要超过器件的最大电流。

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shawn:

    谢谢、但遗憾的是、根据电池规格、放电时间<充电时间(外部器件是高功耗器件)。

    我如何解决这个问题? 由于尺寸原因、我无法选择较高的 mAh 电池

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果电池无法支持高电流充电、而外部器件是高功耗器件、我认为您无法解决这一问题。

    肖恩