This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87702-Q1:LP87702-Q1 &放大器;TPS7A52-Q1符合 ISO/TS 16949或17387?

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A52-Q1, LP87702-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/743060/lp87702-q1-lp87702-q1-tps7a52-q1-qualified-for-iso-ts-16949-or-17387

器件型号:LP87702-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS7A52-Q1

尊敬的先生:

我的客户想知道 LP87702-Q1和 TPS7A52-Q1是否符合 ISO/TS 16949或 17387系统的要求?

请您帮助审核和回复。

谢谢!

Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steven、
    感谢您关注器件!
    您的问题已分配给设备专家以获得最佳答案;您可以在24小时内获得答案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    LP87702-Q1符合 AEC-Q100标准。 关于 ISO/TS、我请求我们的质量团队提供支持。 我会尽快将答案转交给他们、感谢您的耐心。

    相关信息

    图莫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Tuomo:
    感谢你的善意帮助。
    等待团队的回应。
    谢谢!
    Steven