This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5019:输出电压高于计算值

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23861, LM5019

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/742973/lm5019-output-volatage-is-higher-than-calculated-value

器件型号:LM5019
主题中讨论的其他器件:TPS23861、

尊敬的 Sirs:

我正在使用 LM5019为 TPS23861提供隔离式3.3V 电源、从而使应用成为一个难题。

我遵循了与 TPS23861EVM-613相同的原理图;

我的原理图如下所示;

L、R、C 的值与 TPS23861EVM-613相同、但我们的输出电压大约为4.0V。

(我预期3.3V、并且我检查了 TPS23861EVM-613的输出为3.3V)

我是否需要检查此问题?

我附上了原理图和布局供您参考。

此致、

Hirotoe2e.ti.com/.../POE_5F00_Schematic.pdfe2e.ti.com/.../3.3V_5F00_ISO-review.ppt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    看起来 C186和 C 187远离器件。 但是、该问题可能与纹波注入有关。 请检查 R267、它看起来是10k。 请参阅第13页的数据表表表表1。 查看 I 型纹波并计算 R267的正确值。

    希望这对您有所帮助?

    David。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的建议。 我将检查它们。

    我监控了我们应用板的输出电压;

    (CH2为输出、CH1为输入、电压为48V)

    振荡? 您对此原因有什么想法吗?

     下面的监视器是 TPS23861EVM、它在3.3V 时非常稳定。

    Hiroto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、David San
    很抱歉、我误解了您的观点。
    R267为10k、而不是10个 TPS23861EVM。
    感谢您的指示。 我将对其进行更换和检查。

    再次感谢你。

    Hiroto