This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25927:双轨保护

Guru**** 2496645 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/727671/tps25927-dual-rail-protection

器件型号:TPS25927

您好!

我的电路在发生故障或过流时需要同时断开 Vcc 和 GND。 我一直在寻找、没有发现任何类似的东西。 我认为可能的解决方案是一个带有外部 FET 的电子保险丝、用于断开接地、如下所示。

这是否起作用?

谢谢、

费德里科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Federico、

    我无法查看图像。 您能否重新发送图像。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Federico、

    这将起作用。 您能否分享应用用例详细信息。
    BFET 引脚电压将为 Vin + 6.4V。 最大值是多少 输入电压? 确保 BFET 电压不超过外部 FET 的额定 Vgs。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您回答 Rakesh、

    输入电压为16V、因此是的、这很可能会超过 FET 的最大 Vgs。 BFET 是一个电荷泵、能够消耗2 µA 电流、对吧? 如果是这样、分压器将执行此操作(当然、总电阻足够高)。

    此致、
    费德里科
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Federico、

    我建议在 FET 的栅源极之间放置低泄漏15V 齐纳二极管(类似于 BZX84C15LT1)、而不是电阻分压器。

    此致、
    Rakesh