This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65282:确认函数流

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/728191/tps65282-confirm-about-function-flow

器件型号:TPS65282
主题中讨论的其他器件:TPS65982

让我检查一下 TPS65282DA 功能流程的混淆点、 步骤如下:

我想知道步骤④是否正确、以及发生步骤⑤的原因。

----------------------------------------

①When 主板(CPU)将状态切换为关断、这意味着 PDC (PD 控制器)将仅通过 EC 设置为灌电流。

μ ②No 器件与主板的 Type-C 端口相连。

③Type C 端口 CC 波形;CH1为 CC1 (黄色)/ CH2为 CC2 (绿色)。

④I 当设置为仅灌电流时、CC 线路需要固定为 Rd (低电平)。

来自波形的⑤But 该端口声明为 DRP、而不是仅灌电流。

----------------------------------------

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Satoshi、

    请给我一些时间来研究这个问题。 将在一两天内回复。

    此致、
    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SAM-SAN

    感谢您的回复、
    我明白了、期待您的任何更新。

    此致、
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生

    CC1是 SW_OUT1、CC2是 SW_OUT2、对吧?

    您可以分享原理图吗?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    赵圣、三圣

    抱歉、我错误了器件型号、corrent 是 TPS65982。
    我将重新制作另一个线程。

    此致、
    Satoshi