This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24725A:BQ24725A 预充电

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24725A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/743495/bq24725a-bq24725a-precharge

器件型号:BQ24725A

尊敬的 TI 团队:

我可以简单地问一下 bq24725A 的预充电功能。  

BQ24725A 的最短导通时间是多少?我很困惑当电池电压非常低时、bq24725A 如何支持预充电? 是否有任何 LDO 模式?

标记   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    你好。

    在预充电条件下、BQ24725A 将进入 DCM 模式。 如果10m Ω 电流感应电阻器上的平均充电电流低于125mA 或电池电压降至每节2.5V 以下、LSFET 将保持关断状态。 电池充电器在非同步模式下运行、电流通过 LSFET 波特二极管下降。

    因此、该操作与 HSFET 的导通时间无关。

    谢谢你