This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53126:创建消耗电流、计算 ACP 和 TC

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/728115/tps53126-creating-a-bodeplot-figure-out-acp-and-tc

器件型号:TPS53126

尊敬的先生或女士:

由于电源问题、我尝试使用 TPS53126 IC 消耗电源电路。

在 TI 白皮书《基于固定导通时间频域分析且底部检测具有纹波注入》的 D-CAP2TM 频率响应模型中 、我已经算出了传递函数。

遗憾的是、我无法从 IC 数据表中研究参数 ACP 和 TC。

请允许我询问如何为此特定 IC 确定 ACP 和 TC。

非常感谢你的帮助。

Maximilian Buenning

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大值、

    很抱歉我没有此信息。 尝试获取它。

    此致、

    Mathew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mathew:

    感谢您的回复。

    请允许我提供一些进一步的信息、以便您更轻松地:

    参数 TC (时间常数) 和 ACP (电压压缩块)位于控制的反馈环路中。

    (请查看此白皮书"ti.com.cn/lit/an/slva546/slva546.pdf"<a href=""> ">www.ti.com/.../slva546.pdf"">