This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65400-Q1:在不使用 I2C 通信的情况下进行引脚处理

Guru**** 2496645 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/728361/tps65400-q1-pin-treatment-whent-they-don-t-use-i2c-communication

器件型号:TPS65400-Q1

请告诉我们、当引脚不使用 I2C 通信时、如何处理这些引脚。

I2CADDR

I2CALERT

SDA

SCL

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生

    建议 将 I2CADDR、I2CALERT、SDA、SCL 连接到 VDDD 引脚。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    赵新

    感谢你的答复。

    当它们打开 I2CADDR、I2CALERT、SDA、SCL 时,是否会导致任何问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    实际上、它们可以是浮动的、因此没有问题。