This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:学习周期|完成学习周期后、在电池放电时 SoC 读取100%

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/743285/bq40z50-learning-cycle-soc-reading-100-while-cells-discharged-after-completing-learning-cycle

器件型号:BQ40Z50

您好!

我们已使用 BQ40Z50-EVM 完成学习周期、该 EVM 具有使用两 个 Samsung1.5 Ah NMC 电源单元的2s 配置。 我们相信、基于显示"0E"的更新状态以及两个单元格的 Ra 表和 Qmax 值更新、学习周期是成功的。  

我们遇到的问题是、即使两节电池都已放电、SoC 仍显示为100%。 是否有必要在完成学习周期的最后剩余时间后发送命令以使 SoC 更新?

下面是 我们已记录的寄存器的链接。

以下是 最后一个休息周期结束时的数据存储器值链接、此时所有内容均按预期更新且更新状态显示"0E"

下面是 我们在运行学习周期时遵循的说明的链接。  

请告诉我是否有更多信息会有帮助

谢谢、

-Zander  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zander、
    我看到的主要问题是电池组配置为2S、数据似乎表明这是2S 电池组、但终端电压设置为3S 电池组:
    "电量监测"、"IT Cfg"、"术语电压"、"9000"、"mV"、"i"、"2"、"1918"、"9000"、"0"、"32767"、"ddd"、"x"、"x"、"mV"、"0x2823"
    因此、所发生的情况是、您的 FCC 被计算为0、并且由于 RemCap 也为0、因此您会看到 RSOC 保持为0%。
    您必须将"术语电压"更改为正确的值、以获得正确的监测性能。
    此致、
    Swami
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Swami 您好、

    非常感谢您的回答。 这是否意味着我的学习周期数据损坏和不可靠? 或者、我能否仅更新术语电压并使用生成的 Ra 表值?

    谢谢、

    -Zander