This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/UCC28063A:有关 UCC28063A SIMPLIS 模型的问题。

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TIDA-01495, UCC28063A, UCC28063, UCC28064A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/743128/tina-spice-ucc28063a-question-about-ucc28063a-simplis-model

器件型号:UCC28063A
主题中讨论的其他器件:TINA-TITIDA-01495UCC28063UCC28064A

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好:

由于问题是关于 SIMPLIS 的、此处的帖子是。


我 使用 SIMPLIS 模型来模拟 TIDA-01495、但 TI.com 上的 UCC28063A 模型用于 PSpice、无法在 SIMPLIS 中解码、因此无法正常工作。

那么、您能否在 TI.com 上发布 UCC28063的 simplis 模型?

非常感谢。

此致、

Li、Gang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Gang:

    我需要深入了解这一点并返回给您。 您还可以考虑 UCC28064A、它也是交错式 TM PFC 控制器、具有可供下载的 simplis 模型:www.ti.com/.../toolssoftware

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Gang:

    遗憾的是、我们没有适用于 UCC28063A 的 Simplis 模型。 如果 simplis 建模对您来说很重要、您是否能够考虑使用 UCC28064A? 这也是一个交错转换模式控制器、已提供了 simplis 模型:www.ti.com/.../toolssoftware

    此致、
    本·洛夫