This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SRK2000 LLC 同步整流器控制器漏极振铃

Guru**** 2941480 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC25600, LM27222

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/743420/srk2000-llc-synchronous-rectifier-controller-drain-ringing

主题中讨论的其他器件:UCC25600LM27222

您好!

我已经使用 ncp1396主控制器和 src2000次级整流器控制器构建了采用 LLC 拓扑的7kwt 750-48V 直流/直流转换器(在创建线程表单站点的器件型号字段中输入 srk2000或 srk2001时、表示未找到此类器件)。

在初级侧、我实现了 ZVS、M 值为6、LrCr 的谐振频率约为47khz。 次级侧有2个导通变压器和半波整流器、具有2组 MOSFET (绕组每侧并联3个 MOSFET)。中间抽头在 V OUT +上。 此外、MOSFET 上还有22R+10nF RC 阻尼器。 SRK2000安装了自定义栅极驱动器、用于驱动并联的哈韦栅极。 此外、我在 src2000的漏极感应输入端放置了5.1v 齐纳二极管 、以保护其免受漏极输入端100+v 的影响。

栅极驱动信号或多或少足够、定期。导通时间有点晚、而导通时间不对称。一条桥臂的宽度比另一条桥臂的宽度更长。

但我的主要关注点是二次振铃。 漏极具有3倍的电压尖峰。 我不能说原因是什么、但我不能容忍这种过压。

当负载连接到整流器时、信号前端会出现这种振铃。 没有负载前的情况下、漏极电压的下降是全面且良好的。

即使没有负载、也可在初级半桥中实现 ZVS。初级侧没有电压尖峰。

漏极电压是如何变化的

下面是栅极驱动信号的外观(蓝绿色的迹线2和粉色的迹线3是同步整流器栅极驱动信号、黄色的迹线1是主栅极驱动信号、蓝色迹线4是同步 MOSFET 漏极之一。)

IAM 知道它不是控制器的故障、但它可能是我的设计的故障(尽管设计非常简单、我认为数据表中的典型设计)、我请求帮助、我 迫切需要它、没有人可以要求。

感谢您的关注!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    了解次级侧的情况

    二次侧和一次侧的两半在磁芯的每一侧偏离和扩散(非磁性间隙会使周围的一切升温)。

    带有 MOSFET 的电路板通过螺钉固定在散热器上、而次级同步控制器板悬挂在顶部、焊接在接地线上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Slavko 您好!

    感谢您在 E2E 上介绍您的电源设计。  但是、您使用的器件不是德州仪器设备、一个是 STMicro、另一个是 ONSemi、因此我们无法参与此审查。  请联系这些提供商以获取帮助。

    此致、

    ~Leonard  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Leonard! 我很高兴您的回答!
    抱歉、我对品牌不是很关注。
    我渴望将德州仪器控制器用于次级或/和初级。 你能为我推荐一个吗? TI 生产中是否有任何具有集成同步整流功能的 LLC 控制器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Slavko、

     感谢您愿意查看 TI 设计解决方案。  使用 TI.com http://www.ti.com/sitesearch/docs/universalsearch.tsp?searchTerm=ncp1396#linkId=8上的交叉参考工具 ,UCC25600可能是 NCP1396 www.ti.com/product/UCC25600/toolssoftware 的理想替代产品。  另请查看此页面上的 TI Designs 部分、您将看到多个参考设计。

    对于 SRK2000  ,LM27222也是使用交叉参考工具 www.ti.com/product/LM27222的众多选择之一。

    我想说、我不是这种电源设计的专家、因此我将此事提交给产品组将有助于取得进展。

    此致、

    ~Leonard