This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:BQ25713能够在没有 I2C 例程的情况下完成特性周期吗?

Guru**** 2941480 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/743405/bq25713-can-bq25713-compelte-the-charing-cycle-without-i2c-routine

器件型号:BQ25713

我在数据表中看到、"在加电期间、充电器会根据输入源将转换器设置为降压、升压或降压/升压配置
和电池状况。 充电器会在降压、升压和降压/升压配置之间自动转换
而无需主机控制。'  

(1)这是否意味着如果存在合适的输入直流源、BQ25713能够自动完成充电周期、而无需通过 I2C 与主机通信?  

(2) BQ25713是否始终需要   通过 I2C 与主机通信?   如果 I2C 丢失,充电周期是否可以自动完成?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    下面是我对您问题的回答。

    问题1:答案是肯定的。 但这意味着转换器部分、而不是充电路径。 如果输入源正确、BQ25713 DC/DC 转换器将自动上电、将输入电源转换为系统侧。 和系统电压值取决于您的电池设置。 对于充电器、您应该通过 I2C 接口对充电电流进行编程、否则 BQ25713不会为电池充电。

     

    Q2:它取决于看门狗计时器设置、如果您禁用看门狗计时器、则 BQ25713将根据之前的 I2C 设置继续运行。 甚至您的 I2C 也会丢失。

    谢谢大家、此致