This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25700A:峰值功率模式

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/743362/bq25700a-peak-power-mode

器件型号:BQ25700A
主题中讨论的其他器件:BQ25710

尊敬的所有人:

 我有一些 关于峰值功率模式的问题需要确认。 峰值功率模式可由输入电流或系统电压触发。 我发现当 VBAT>VSYS_MIN 时 ,峰值功率模式只能由输入电流触发。 我是对的吗? 它似乎与 IDCHG 相关? 如果 IDCHG 过小、 则无法触发。 IDCHG 的阈值是多少?

<VSYS_MIN, the peak power mode only can be trigger by system voltage. 时   VSYS 触发峰值功率模式的阈值是多少?

请介绍一些有关使用此模式的详细信息吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!Dylan、

    我对数据表第9.3.8节的解释是、当启用两级 ILIM (峰值功率模式)时、将采用 ILIM1、并通过减小充电电流来限制输入电流。

    对于单电平 ILIM、一旦系统开始消耗超过 ILIM1的100%的电量、电池将开始放电。 但是、在启用两级 ILIM 的情况下、BQ25710将允许输入电流暂时升高至 ILIM2、而不是允许电池开始放电。

    如果未连接电池、VSYS 将在系统消耗的电量超过 ILIM1时开始下降、这将触发峰值功率模式。

    因此、更简洁的说明可能是、当 ISYS > ILIM1时、应触发峰值功率模式。

    在我看来、您的第一个示波器捕获显示了峰值功率模式、而第二个示波器捕获显示没有、尽管在第二个捕获中、电池似乎没有放电或放电速度非常低。 我怀疑、如果在第二个实验中增加 ISYS、您会看到采用了峰值功率模式。

    如果这与您看到的情况不同、请告诉我您正在应用的确切 ISYS 负载、V_IN、VBATT 的值以及为 ILIM1和 ILIM2设置的值(或者更好的是完整寄存器转储)、我将尝试在周一重新创建。

    此致、
    Steve
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、
    你是对的。 增加 ISYS 在第二个实验中、可以触发峰值功率模式。 VIN=12V、VBATT=8.2V、ILIM1=1A、ILIM2=1.5A、当第二个实验中的 ISYS 阶跃为1.5A 时、不能触发它。 当 ISYS 阶跃高于1.8A 时,可以触发它。