This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24630:与 NCR18650B 锂离子电池配合使用

Guru**** 2496645 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/728149/bq24630-use-with-ncr18650b-li-ion-cells

器件型号:BQ24630

团队、

我的客户正在寻找一款充电器、用于通过12V 输入充电的2s NCR18650B 电池组。 充电电流为1.6A、需要避免在 AM 频段使用降压 Fsw。 他们可以使用 bq24630吗? 这是一款磷酸锂电池充电器、但通过查看充电曲线、我不能想到它不起作用的原因。 是否会有任何折衷?

谢谢、

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安东尼奥

    只要遵循 d/s 和 EVM 用户指南中所述的设计和布局指南,就可以使用 BQ24630。

    谢谢、

    宁。
    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。