This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:前提条件超时

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/742982/bq24650-precondition-timeout

器件型号:BQ24650

我正在尝试诊断一个问题、其中我的太阳能/电池供电设备进入即使面板处于阳光充足的状态也不会通电的状态。 从数据表中...

'加电时、如果电池电压低于 V LOWV 阈值、bq24650将预充电电流施加到
电池供电。 此功能旨在恢复深度放电的电池。 如果未在内达到 V LOWV 阈值
启动预充电30分钟后、充电器关闭、状态引脚上显示故障。'

这是否意味着、如果我的太阳能电池板无法提供足够的电流来使电池脱离镂空状态、但能够提供足够的电流来为充电 IC 和电池输出轨上的各种其他器件供电超过30分钟、那么我将锁定到这个状态 当云清澈、太阳升起时? 这看起来不是正确的行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经确认了情况。 如果在多云的早晨太阳能电池板只能提供足够的电源来启动低电流3.3V 电源轨30分钟、则计时器将启动而不会达到电池电压、并且充电器将故障排除至日落。 此芯片对应的 LT 允许您关闭预充电超时。 是否有任何已知的解决方法/修复程序? 如果不是、有什么想法? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    为了避免30分钟的预充电计时器过期、可在电池电压降至 V LOW 阈值以下之前关闭电池。

    谢谢!
    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。