This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25921A:OUT 引脚上的外部电容器

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2595, TPS25921A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/728131/tps25921a-external-capacitor-on-out-pin

器件型号:TPS25921A
主题中讨论的其他器件:TPS2595

您好!

我们收到了客户关于 TPS25921的问题。
请帮帮我们。

[问题]
根据数据表、OUT 引脚上建议的外部电容器为0.1至1uF。 为什么需要该电容器?

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tateo、

    对输出电容值没有硬性要求、但我们通常更喜欢在 OUT 引脚上使用至少0.1uF 的电容、以实现更好的噪声滤波。
    这是新设计吗? 您能否推广新器件 TPS2595、它在2mm x 2mm 紧凑尺寸中具有比 TPS25921A 更好的 Ron。 请返回以获取更多信息。

    此致、
    Rakesh