This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82130:需要包含扼流圈的转换器。

Guru**** 2496645 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/727945/tps82130-need-converter-that-includes-choke

器件型号:TPS82130

大家好、

我找不到适合以下情况的解决方案、您能提供帮助吗?

输入:12V

输出:1V/3A 纹波:10mV

需要启用,格栅(MOS +扼流圈)

 

输入:12V

输出:1.2V/1.8A 纹波:10mV

需要启用,格栅(MOS +扼流圈)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bonnie、您好!

    TPS82130似乎可以满足您的需求。 是否还需要其他东西?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:
    纹波过高。 更小的解决方案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bonnie、您好!

    您可以添加更多输出电容器以减少纹波。

    但我很好奇、您的测量结果表明纹波过高。 图23显示了低于10mV 的纹波。 您的较低输出电压应接近于该值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢!