This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9248:某些引脚的功能

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9248, PTD08A010W

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/742786/ucd9248-the-function-of-some-pins

器件型号:UCD9248
主题中讨论的其他器件: PTD08A010W

最近、由于开始使用 Virtex-7 FPGA、我在 Xilinx 官方网站上下载了 vc707评估套件的原理图。 其电源使用 ucd9248和 ptd08a010w。 我想知道 ucd9248中某些引脚的功能、例如 DPWM 和 SRE 引脚。 他们如何控制 ptd08a010w? 我的理解是、DPWM 信号控制数字动力传动模块的输出电压振幅、SRE 信号控制其输出延迟。 我不知道它是否正确。 SEQ-1、SEQ-2、SEQ-3和 ENA 引脚有哪些功能? 最后、我想知道如何控制 ucd9248的 DPWM 和 SRE 输出信号。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:
    以下是引脚功能的快速分解...

    DPWM:由 UCD9248生成的信号。 该信号包含宽度不同的脉冲、以确保 ptd08a010w 的输出电压与所需的输出相匹配。

    SRE:不控制延迟。 它是在 ptd08a010w 模块中启用开关整流器的逻辑信号。 设置为高电平时、模块将以连续导通模式(CCM)运行、设置为低电平时、模块将以断续导通模式(DCM)运行。 DCM 在较轻负载下最高效。 这个信号使得 UCD9248能够在这两个模式间切换以在一个给定负载上获得最大效率

    SEQ-1、SEQ-2、SEQ-3:控制电源定序的逻辑信号。 它们可配置为输入 或输出。


    EAN/EAP:这些是 UCD9248使用的差分感测线路、用于准确测量它所控制的功率级的输出电压。 该信号用于动态改变 DPWM 脉冲的宽度、以便输出电压与所需电压匹配。

    您可以通过使用 Fusion Power Designer 对 UCD9248进行编程来更改其设置:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../vc707_5F00_Schematic_5F00_xtp135_5F00_rev1_5F00_0.pdfThank供您回复。但我不知道 SEQ 的具体功能。例如、vc707评估套件的原理图中有三个 ucd9248。我发现所有芯片的 SEQ-1和 SEQ-2连接在一起、而第一芯片的 SEQ-3连接到等效电路、如下所示 其它两个芯片的 SEQ-3未连接。您能告诉我这是什么意思吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 VC707用户指南中进行了一些挖掘(在 此处找到)
    UCD9248您已经显示(U42)正在控制个模块、而其他模块仅控制两个模块。 附加模块可能由来自 FPGA 本身的 SEQ 信号启用(您所附原理图的第4页、它的电平在第39页上移位)。 用户可以使用我之前提到的程序来告诉 UCD9248如何使用 SEQ 引脚。 我怀疑 SEQ3引脚用作由 FPGA 控制的使能。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的帮助。我想我应该阅读用户指南来了解 SEQ 引脚的含义。