This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54326:SW 输出上的脉冲?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54326

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/743182/tps54326-pulse-on-sw-output

器件型号:TPS54326

团队、

请帮助解决以下问题:

两个 TPS54326器件用于生成以下电压:
P1V15_Aux (12V 电压下为1.15V、最大值为@ 1A)
P1V2_Aux (12V 时为1.2V、最大值为@ 0.7A)

观察结果:
在 SW 输出引脚上、可以观察到持续时间约为0.2uS 的小脉冲和约6V 的振幅、以及正常的12V 脉冲。
•在1.15V 和1.2V 输出上观察到此类脉冲。
•但在空载和满载情况下、测得的输出纹波均处于可接受的范围内。

——这是不是应该的? 这是否是器件或设计(PCB 等)的问题?
我们可以按需提供原理图(私下共享)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的, 这是意料之中的!

    当电感器电流降至0A 时,您可以看到此脉冲。 增大输出电流、该脉冲将消失。