This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS544B25:对于 TPS544B25、我们能否将启动电压设置为0.72V?

Guru**** 2521110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS544B25

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/743012/tps544b25-for-tps544b25-can-we-set-the-boot-voltage-to-0-72v

器件型号:TPS544B25

对于 TPS544B25、我们能否将启动电压设置为0.72V?  

因为数据表仅在 Rset 为8.66k Ω 时显示 Vboot = 0.8V。

我们是否可以将 Vboot 设置为0.72V?我们应该选择什么 Rset?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    遗憾的是、您无法使用 VSET 上的电阻器在 Vout = 0.72V 的情况下启动 TPS544B25。

    但是、通过更改寄存器 VOUT_COMMAND、您应该能够使用 PMBus 将输出重新编程为0.72V、然后运行命令 STORE_DEFAULT_ALL。 这会将您的自定义输出存储到 EEPROM。

    最后、当您将 VSET 连接到 BP3时、启动时、芯片将引导至您保存的0.72V 输出。

    如需更多信息、请参阅数据表中的第8.3.6和8.6.5节。
    此致、
    -奥兰多