This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS709:TPS709

Guru**** 2815355 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS709, TPS7B69, TLV704, LP2985

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/742902/tps709-tps709

器件型号:TPS709
主题中讨论的其他器件: TPS7B69TLV704LP2985

您好!

 我们在 PCB 中使用 TPS70950DBVR、最大输入电压为24V。 但是、由于该组件、我们在烧毁电路板时遇到随机问题。 在我们的原理图上、它是 U1。 任何关于原因的煽动?e2e.ti.com/.../083_2D00_1000_2D00_Rev3.0-No-Freeze-Control-Board-Assy-Drawing.pdfe2e.ti.com/.../083_2D00_1001_2D00_Rev3.0-No-Freeze-Control-Board-Schematic.pdfe2e.ti.com/.../083_2D00_1000_2D00_Rev3.0-No-Freeze-Control-Board-BOM.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brad、您好!

    TPS709使能引脚的最大建议工作电压为6.5V

    由于您的应用中的 TPS709的输入电压典型值为12V、最大值为24V、因此您不应将 EN 连接至 IN。 根据您提供的原理图、似乎没有其他电源轨可用于使能信号。 您可能需要在稳压器输入端添加一个或使用分压器、以确保使能引脚电压始终为6.5V 或更低。  

    谢谢、

    Gerard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否还有其他部分可以应对我们目前的情况?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brad、您好!

    TPS7B69符合我对您的应用的了解。 它支持高达40V 的输入电压、高达150mA 的负载、具有固定5V 输出版本、并采用 SOT23-5封装。 它没有使能引脚、因此无需更多组件。 如果您有任何其他性能要求、可以在 TI 网站上的以下位置对 TI 的 LDO 产品系列进行参数搜索:

    谢谢、

    Gerard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们需要至少12.5V 的电压、因为当前器件仅为6.5V? 它看起来也不像推荐的器件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉,我们需要12.5v……当前器件是6.5v…
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brad、您好!

    很抱歉、我在之前的帖子中出错了。 TPS709使能引脚不能与一个电阻分压器一起使用。 如果您不需要启用功能、TPS709将在 EN 悬空的情况下正常调节、因为引脚在内部上拉至6.5V。如果您不需要启用功能、则另一个选项是 TLV704、这是一种宽输入、 采用 SOT-23封装的低静态电流 LDO。

    如果您确实需要使能功能、如果您可以确保最大输入电压不超过16V、则 LP2985是一个很好的选择。它具有与 TPS709相同的引脚分配和负载电流能力、并且与 IN 接通/关断没有问题。

    谢谢、
    Gerard Copeland