请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76930 您好!
我正在使用具有6节电池的电池监控系统。 目前正在开发微控制器中的 I2C 接口、并希望测试与 BQ76930寄存器的读/写通信。 I2C 是否需要连接所有电池才能正常工作? 单元格目前不可用。
那么、我能否通过向 BAT 引脚和 REGSRC 引脚提供电压来测试通信? 如果可能、我还可以使用哪些其他方法?
谢谢、
Mesfin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.