请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5022-Q1 尊敬的先生
我们在新项目中使用了 TI LM5022-Q1。 作为反向电源、出现了一个问题、我们需要您帮助来解决此问题。
因为附件是我的 SCH 和纹波 。
我的问题是输出纹波太高。 纹波 Vp-p=3.3V。
云您是否希望帮助我 提供一些建议 来解决此问题?
非常感谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.