This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022-Q1:LM5022-Q1输出纹波

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5022-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/728111/lm5022-q1-lm5022-q1-output-ripple

器件型号:LM5022-Q1

尊敬的先生

我们在新项目中使用了 TI LM5022-Q1。 作为反向电源、出现了一个问题、我们需要您帮助来解决此问题。

因为附件是我的 SCH 和纹波 。

我的问题是输出纹波太高。 纹波 Vp-p=3.3V。

云您是否希望帮助我 提供一些建议 来解决此问题?

非常感谢!

e2e.ti.com/.../MINI_5F00_ISO_5F00_Power-supply.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Long 先生、

    感谢您使用 LM4022-Q1。  

    让我更深入地了解一下、稍后再对您做出回应。

    谢谢、

    Youhao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Long 先生、

    恐怕电路设置不正确。 哪个轨电压显示3V 纹波?

    您的电路结构是初级侧调节反激式电路、它应该在+18VH 和+18VH_I 下运行良好、因为两个18V 电源轨通过耦合主要调节的 TP2节点电压进行交叉调节。

    但是、对于其余的输出轨、它们都不会耦合到稳压轨、这些轨中的稳压会丢失。 要校正、您还应连接变压器的所有引脚2和4、以便这些次级电源轨也可以与 TP2节点电压耦合。

    希望这能澄清。

    谢谢、
    Youhao Xi