This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5160:高压降电压问题

Guru**** 1489625 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01427
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/742935/lm5160-problem-with-high-drop-out-voltage

器件型号:LM5160
主题中讨论的其他器件:TIDA-01427

你好

我构建并使用了以下电路、以获得两个几乎对称的电压:

根据我的设计和实际输入电源、VIN= 5~5.5伏

我认为 fsw=200kHz。

在没有任何负载的情况下、上述电路的输出电压约为+/-6.8V

流经电路的电流如下所示  

IP=360mA、IN=20mA

因此、我在上述电路的输出端测量的输出电压为 Vp=4.8V、VN=-6.7~-6.8V

当 IP=120mA 时、Vp 约为5~5.4V

问题是什么? 我以前检查过公式和一些数据表、但我找不到解决方案。

我的时间有点受限。 请尽快帮助我。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您能否在帖子中将原理图作为附件而不是嵌入到其他网站的链接共享?
    谢谢、
    -奥兰多
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯,当然:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您看到的是该拓扑固有的负载调节。 请查看 TIDA-01427中的图44、45和46以了解图形说明。
    我建议您增大 VIN 以帮助解决此问题(图46)、或将空载设定点设计得更高一点、以便在特定负载条件下具有正确的电压。

    我希望这对您有所帮助、
    -奥兰多