This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ29706:BQ29706的初始上电问题

Guru**** 670830 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD16406Q3
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/727232/bq29706-problem-with-initial-power-up-of-bq29706

器件型号:BQ29706

您好!

我在数据表中的确切电路中有该芯片、MOSFET 上有两个5M 电阻器。 但是、在将电源连接到输入端并将 V-短接至 VSS 之后、它仍然不会打开 MOSFET。 我已经尝试用新的替换它、仍然是同一个问题。

此致

Marian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Marian、

    您所参考的原理图是否与下面的原理图类似?  

    您能否告诉我您使用的输入电压以及 MOSFET 器件型号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Nabil、

    是的、这是原理图。 MOSFET 的器件型号为 CSD16406Q3。 输入电压为3.2V。

    此致
    Marian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您将 V-短接至 VSS。 尝试在 V-和 PACK-之间放置一个2k Ω 电阻器、如原理图所示。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我参考 数据表的第17页、其中指出在加电后将这两个引脚短接一次将打开放电电路。 我仍然在 V-和 PACK-之间有电阻器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Marian、
    如您所述、短接引脚应唤醒器件并打开电路。 您的短路时间是多久? 您是否有可以分享的原理图?

    谢谢
    Onyx