This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD16570Q5B:工作温度范围?

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD16570Q5B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/743292/csd16570q5b-extended-temp-range

器件型号:CSD16570Q5B

大家好、团队、

 CSD16570Q5B 具有两个可订购器  件型号- CSD16570Q5B 和 CSD16570Q5BT。 通常"T"表示管装数量与大卷带包装数量之间的关系、但在本例中它还显示了扩展温度范围。  

您能否确认 CSD16570Q5BT 的温度范围为-55至150?

谢谢、

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:
    感谢您提出问题。 我检查了数据表、CSD16570Q5BT 的存储和工作温度范围为-55至150。 器件型号末尾的"T"表示小的7英寸卷带尺寸为250件、而大的13英寸卷带为2500件。 我确实注意到、数据表和产品文件夹中的可订购器件型号表明 CSD16570Q5B 的额定电压为-40至85。 我认为这是一个误差、因为 T 器件和非 T 器件之间没有差异。 我将确认并查看我们需要做些什么来解决这种差异。