This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B63-Q1:看门狗装置周期容差

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7B63-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/742962/tps7b63-q1-watchdog-period-tolerance

器件型号:TPS7B63-Q1

尊敬的先生。

现在、我的客户正在考虑将 TPS7B6350-Q1应用于他们的系统。

它们将使用10ms t (WD)的 WDT。 在上定义了10%容差

数据表。 它由外部 R (ROSC)决定。

您知道、电阻器具有自己的容差和温度系数。

TPS7B6350具有的总精度和外部电阻器组合在一起。

此类精度将受来自 MCU 的输入信号的影响。

我认为下面的分发数据(它只是参考)对用户很有帮助。

是否可以提供与看门狗周期容差类似的功能?

请提供您的建议。

此致、

H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sakai、

    TPS7B63-Q1的看门狗周期没有类似的分布曲线。 我们建议客户使用最小/最大规格而不是典型数据来设计稳健的系统。

    非常尊重、
    Ryan