This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV733P:无电容机制

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV733P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/742723/tlv733p-cap-free-mechanism

器件型号:TLV733P

您好!

这是客户提出的问题。
为什么无电容 LDO 在没有输出电容器的情况下保持稳定?
我知道只有寄生电容可以补偿内部控制环路、 它是正确的吗?

此外、您能否提供有关无电容机构的任何参考资料?

此致、
YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yucto、您好!

    使 TLV733P 无需任何外部电容器即可保持稳定的实际设计机制被视为专有信息。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan - San、

    我们的客户怀疑为什么可以使用外部电容器来实现。
    可以轻松地描述一下吗?

    此致、
    YUto Sakai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuco-San、您好!

    TI 专有的设计方法允许 TLV733P 在没有任何外部电容器的情况下保持稳定。  我们不会分享我们的设计方法。

    图25至28显示了 TLV733P 在使用和不使用输出电容器时的负载瞬态响应。  如您所见、使用输出电容器时、响应的幅度较小;但是、这两种情况都表示稳定性:

    非常尊重、

    Ryan