This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65311-Q1:TPS65311-Q1查询。

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65311-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/743173/tps65311-q1-tps65311-q1-query

器件型号:TPS65311-Q1

大家好、

我的一位客户使用 TPS65311-Q1、BUCK1用于将12V 转换为3.3V。 用于最终确定客户要求的文档、以了解以下详细信息进行计算。 您能提供同样的帮助吗?  

  • 计算软启动电容器和时序计算的公式/方法。
  • 计算自举电容器和时序计算的公式/方法。
  • 上部和下部栅极驱动器(GL 和 GU)的最小和最大电压是多少?
  • 在输出电容器计算公式中、什么是 Δ Iout 和 Δ Iout? 如何在公式中考虑这些因素?
  • GPFET 引脚(引脚3)可以为 MOSFET 提供的最小电压是多少、这有助于计算 MOSFET 的 RDS。

提前感谢您的帮助和支持。  

此致、Shinu Mathew。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mathew:
    感谢您关注器件!
    您的问题已分配给设备专家以获得最佳答案;您可以在24小时内获得答案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinu、

    哪家客户在寻找这些答案? 如果不想在 E2E 上共享客户信息、请向我发送电子邮件。 请参阅以下答案以了解您的问题

     *计算软启动电容器和时序计算的公式/方法。

    Murthy:该器件具有适用于所有稳压器的内部软启动功能、无需外部软启动电容器。 数据表第14页中的"上电排序"规范包含时序相关信息。

      *计算自举电容器和时序计算的公式/方法。

    Murthy:所有稳压器的自举电容器都是根据设计定义/固定的(100nF)、我们没有用于此的任何计算公式。

     *上部和下部栅极驱动器(GL 和 GU)的最小和最大电压是多少?

    穆尔西:Gu 将在 BOOT1和 PH1之间切换。  GU 高电平将为~= VINPROT 电压+(VREG-1V)。 如果将5V 升压连接到 EXTSUP 引脚、则 VREG 将为5.8V 或5V。 GU 低电平将为~0V。

    GL HIGH ~= VREG 电压、GL LOW 将为~0V

     *在输出电容器计算公式中、什么是 Δ Iout 和 Δ Iout? 如何在公式中考虑这些因素?

    Murthy:这是客户应用中最坏情况下的负载瞬态要求。 在 BUCK1输出电容计算中、给出了0-1A 负载瞬态(Δ Iout)的一个示例、对于该负载瞬态、输出电压变化为~6%(在该负载瞬态期间、Vout 上的 Δ Vout、I、e 下冲/过冲小于6%)

    * GPFET 引脚(引脚3)可为 MOSFET 提供的最小电压是多少、这有助于计算 MOSFET 的 RDS。

    Murthy:GPFET 是 PMOS 栅极驱动器。 当 GPFET 关断时、GPFET 引脚通过25欧姆电阻器拉至 VIN 电压。 因此、当 GPFET 关断时、其电压将非常接近 VIN 电压、并在该25欧姆电阻器上出现小压降(~20uA 流经该电阻器)。 当 VIN > 14V 时、GPFET 电压被钳位在14V 至20V 之间。 因此、最大 GPFET 电压将限制为20V。  当 GPFET 打开时、它将通过~20uA 电流源被拉至 GND、在此期间、它的电压将为~0V。

    此致、

    Murthy