This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2663:电源电流

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/742922/lm2663-supply-current

器件型号:LM2663

对于 LM2663、它应该提供200mA 的恒定电流? 它从何处获得该电流? 我看不到任何电源引脚。

是从 Vin 获取 IF 吗? 但其输入限制为1.3mA 至4.0mA。  

电荷泵电容器是否有建议值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mumtaz、您好!

    感谢您关注 LM2663。 是的、它可以提供200mA 的恒定负载电流。 它从输入端获取电荷并传递到输出端。 随时间变化的电荷是电流。 因此、您可以说它从输入端获取电流。

    无负载时、将消耗1.3至4mA 的输入电流。

    建议的电荷泵电容器为47uF。

    希望这些帮助。

    此致、
    应用工程学 Yohao Xi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    非常感谢您的回答。 这解决了一个电路板应用。

    另一个问题是、如果将100mA 电流强制进入 VOUT 引脚、它是否能够将该电流强制进入 VIN 引脚?  

    此致、

    Mumtaz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Youhao、那么如果我们将一个正电源连接到 VIN、那么电流将从 Vout 连接到的负载流出并流入 VIN? 那么、我们可以在 VIN 处进行测量? 请说。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mumtaz、您好!

    通过强制将100mA 电流输入 VOUT 引脚、您正在做什么? 什么配置会导致 VOUT 引脚上出现此类强制电流? 未在建议的工作条件下使用 IC?

    谢谢、
    Youhao