This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM53603:Vout >Vin

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: LM53603

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/743165/lm53603-vout-vin

器件型号:LM53603

我使用 LM53603为我的电路提供 Vout=5V 电压。 我希望可以选择从次级源馈入5V 电压、而 LM53603输入可以是12V 或浮动。

数据表显示"不要:让输出电压超过输入电压、也不要低于接地值"。

为了使这项工作正常、我需要采取哪些预防措施? 从 Vout 到 Vin 的二极管是否足够? 我想避免在稳压器输出端使用串联二极管。

VIN 由电池通过器件内的反极性保护二极管提供、因此接地短路不会成为问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sebastian、

    如果您的输入电压可能低于输出电压、则需要输入二极管。 红色二极管足以绕过高侧 FET 的内部体二极管。 我假设器件通电时不存在备用电源、为输出提供5V 电压。 我建议这样做。 否则、可能会出现备用电源可以加载输出的情况。 作为一个最小的预防措施、建议在 LM53603的输出端使用一个从5V 备用电源到另一个二极管来防止电源加载输出。

    希望这对您有所帮助?

    David。