This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A4501-SP:TPS7A4501-SP:查找单粒子效应报告、SLAK014

Guru**** 2496645 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/725700/tps7a4501-sp-tps7a4501-sp-looking-for-single-event-effects-report-slak014

器件型号:TPS7A4501-SP

大家好、在文档 sgzt006d 中、TI 航天产品、第6页、列出 单粒子 声明。  引用似乎不起作用的链接。 博客将报告 SLAK014作为设置数据。 我似乎找不到此文档。 可以帮帮我吗?

需要它来进行部分论证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Stephen、

    SLAK014报告应在未来几周内发送至 TI.com。
    我们可以通过电子邮件与您联系并发送初步报告吗?

    请注意、这不是最终报告、但数据应该在那里。

    谢谢、
    Daniel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、请。  初步报告很可能符合我需要的目的。

    我是否能够将报告提供给我的客户以进行部件批准?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此报告适用于-02器件(SMD 12224)、而我们的器件是-03器件。 电气特性有一些差异,02器件的负载电流为750mA,-03器件的负载电流为1.5A。 A 组的电气规格也存在一些差异。 这些器件可能具有相同的内部裸片,但我们需要更好地了解-02和-03器件之间的差异,以确保在无法获取-03器件数据的情况下,我们可以进行“相似性”参数。 你能帮个忙吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stephen、

    即使报告针对-02器件、此报告也适用于这两种情况。

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    我是否还能获得初步的单粒子效应报告的副本?

    谢谢、
    约书亚
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Joshua、

    我已发送报告。

    谢谢、

    Daniel