This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25070:BQ25070与放大器之间的差值;BQ25071

Guru**** 2531570 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25070, BQ25071

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/743001/bq25070-difference-between-bq25070-bq25071

器件型号:BQ25070
主题中讨论的其他器件: BQ25071

BQ25070与 BQ25071之间有何技术差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    引脚7在两个单元上具有不同的控制功能。
    BQ25071该引脚具有 EN 功能、可用于打开和关闭器件。 float 将输入电流设置为500mA。
    BQ25070该引脚为 CTRL 引脚、可使用一系列脉冲来设置工作点以及打开和关闭装置。