This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 建议将电源 IC 用于图像传感器

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV707P, LP5907, LP5912

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/743198/recommend-a-power-ic-used-to-the-image-sensor

主题中讨论的其他器件:TLV707PLP5907LP5912

尊敬的工程师:

您可以为我推荐电源 IC 吗?

电源模块具有以下特性:

  1. 用于为图像传感器供电;
  2. 共模抑制比参数更好;
  3. 低噪声;
  4. 高成本效益;
  5. 输入电压为5.5V/6V、输出电压可在1.5V 至3.3V 之间调节。

非常感谢!

BRS!Ω

Elsa Duan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elsa、

    感谢您发送此请求并 提供此信息! 您将为哪个图像传感器供电? 我对将要使用的输出电流感兴趣。

    目前、我可以推荐一些适用于图像传感器的明星器件。 请查看:LP5907、LP5912和 TLV707P

    谢谢、

    Wilson