This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM33602:可靠性 FIT

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/743226/lmzm33602-reliability-fit

器件型号:LMZM33602

您好!

我正在查找有关此 PN 的以下信息: LMZM33602RLRR

该器件的可靠性适合哪些方面?
2.在何种温度下计算?

3.使用了什么激活能量(以 EV 为单位)来计算可靠性 FIT?

4.可靠性测试使用了多少个样本?

5.在可靠性测试中对样本进行了多长时间的测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1、数据表第10.5节显示的可靠性 FIT 为98MHz。

    2.使用温度为55摄氏度。  

    激活能量为0.7eV。

    4、采样大小为52343。  

    5.测试持续时间为1000小时。

    此致、

    Jimmy