This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5088-Q1:宽输入范围非同步降压控制器

Guru**** 2541540 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/742677/lm5088-q1-wide-input-range-non-synchronous-buck-controller

器件型号:LM5088-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5088

您好、先生、

IC LM5088是否可用于可变输出应用?

是否可以通过改变分压器电路的电阻来改变输出电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!

    是的、在选择 RFB1和所需的输出电压后、可以使用分压器公式(如下所示)来求解 RFB2来更改输出。

    如果您有任何疑问、请告知我们!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答

    能否连接可变电阻/Rheostat 并更改 Rfb2?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您可以为设计中的早期调试/实验阶段设置具有可变电阻的 RFB2。 我们建议在进行最终电路板设计时、让表面贴装、反馈电阻器尽可能靠近转换器的 FB 引脚、以避免噪声耦合到引脚上、并导致器件性能下降。

    如果您需要更多帮助、请告诉我!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答