请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM25117 我们将5V 10A 电源与集成 LM25117整合在一个产品中。 我附加了原理图
在我们使用的第一个生产中、根据平面 D1 = PMEG6010CEH、源运行良好。
由于缺货、在第二次生产中、我们使用 D1 = CDBMT160-HF。
在我们测试的6个电源中、两个电源将 Q1短路、在运行大约10分钟后、负载高达500mA
D1的变化是否可能产生这种类型的故障?