This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25117:Lm25117 5V 10、D1变化、Q1短路

Guru**** 2519170 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/727780/lm25117-lm25117-5v-10-d1-change-q1-shorted

器件型号:LM25117

我们将5V 10A 电源与集成 LM25117整合在一个产品中。 我附加了原理图
在我们使用的第一个生产中、根据平面 D1 = PMEG6010CEH、源运行良好。
由于缺货、在第二次生产中、我们使用 D1 = CDBMT160-HF。

在我们测试的6个电源中、两个电源将 Q1短路、在运行大约10分钟后、负载高达500mA
D1的变化是否可能产生这种类型的故障?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    D1故障可能会导致 MOSFET 故障。 二极管是自举电源的一部分
    开关损耗。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我理解您的回答、谢谢。
    二极管 CDBMT160-HF 是否可以替代 PMEG6010?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它们似乎是相似的。 当然、您需要仔细测试它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、感谢您的回复