This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25708:通过电感器实现250ms 的振荡

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25708, CSD17578Q3A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/728200/bq25708-250ms-oscillation-through-inductor

器件型号:BQ25708
主题中讨论的其他器件: CSD17578Q3A

以前在同一原型设计中没有看到过这种行为。  构建了一个新的测试板。  一切都很好。  并注意到 BQ25708响应 SMBus 智能电池并开始充电。  几个小时后检查、电池已充满电。  但是、注意到了一个 tick-tick-tick。。 电感器(BTST1、BTST2)的电流。   

将此设置跟踪到将 ILIM_HIZ 设置为任何大于接地的值。  (此引脚连接到一个提供大约1.3V 电压的分压器上)。  如果我接地 ILIM_HIZ、则计时停止。  如果我打开 HIZ 模式(通过 BQ Studio)、情况也一样。

ILIM 引脚和 HIZ 模式之间似乎存在一些基于时间常数的交互。

是否有关于进一步故障排除的建议?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    其他信息:HIDRV1和 HIDRV2栅极驱动与 tick - tick - tick 结合使用...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、k1mgy、

    这是您听到的可闻噪声、还是信号切换?  

    您能否提供 VSYS、VBUS、CHG_OK 上的电压波形以及您拥有的任何负载电流? 如果正在充电、请改为显示 ICHG (IBAT)。

    您提到过您还构建了一个原型、或者您是否使用了我们的 EVM? 从原型设计到当前设计是否有任何变化? 您有原理图吗?

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找到了罪犯 MOSFET HIDRV_1在漏极和源极之间短路。  使用 CSD17578Q3A
    已更换、不再单击、并且系统现在可以正常工作。

    看一下该器件的栅极驱动及其合作伙伴 HIDRV_2、我看到从栅极到接地的电压为+17 VDC。 这似乎很高。。。 但它来自 BQ25708、我们必须超过 VGS、更少。

    不确定是什么损坏了 MOSFET。

    勾选节拍是可闻的、且来自电感器(至少这是最可能的原因)。

    猜测在 MOSFET 短路的情况下、BQ25708正在关闭系统。 也许通过控制 HIDRV_2?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否可以尝试启用 OOA 功能来双重检查此节拍噪声是否停止?

    请对 REG0x12 [10]=1进行编程。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Paul。 我们现在听不到任何噪声。 发生这种情况的原因是输入 FET 短路。 请参阅上面我的注释。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的提醒。