This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 隔离式升压直流/直流转换器

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/743021/isolated-boost-dc-dc-converter

您好!

 

我正在寻找隔离式升压直流/直流转换器部件。

 

输入电压+24V (+/- 20%)

输出电压+48V

Iout > 1.5A

 

您能建议什么是最佳器件吗?

请提供原理图和关键无源组件参数。

 

此致、Kuorsawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tatauyuki-San、  

    我建议您使用 WEBENCH 电源设计器来设计您的电源: https://webench.ti.com/power-designer/switching-regulator  。

    根据您指定的参数、我可以找到 WEBENCH 生成的95种不同设计。  然后、根据此设计最重要的标准、您可以筛选/排序选择、比较拓扑和参数、选择最符合您需求的设计。 (编辑:我第一次忘记选择隔离式电源功能、现在 只有62种设计可供选择)。  

    如果在此过程结束后您有其他问题、您可以根据您选择的器件和拓扑发布新的 E2E 主题。  

    如果一切都很清楚、并且您认为设计最适合您的产品、请在此处回复并告知我们。  

    此致、

    ~Leonard