请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
我们正在为新设计选择输入电源轨、并计划为必需的板载电压设计负载点稳压器。 如果所需的稳压电压为3.3V、2.5V、1.8V 和1.0V、 则无论输入电压是+12V、+5V 还是任何其他电压、对效率都有任何影响? 对于上面指定的电压、"最"高效的 POL 稳压器设计可以使用哪种输入电压?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们正在为新设计选择输入电源轨、并计划为必需的板载电压设计负载点稳压器。 如果所需的稳压电压为3.3V、2.5V、1.8V 和1.0V、 则无论输入电压是+12V、+5V 还是任何其他电压、对效率都有任何影响? 对于上面指定的电压、"最"高效的 POL 稳压器设计可以使用哪种输入电压?