This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 申请100%占空比降压转换器。

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65381A-Q1, TPS62147, TPS62135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/742822/request-100-duty-cycle-ratio-buck-converter

主题中讨论的其他器件:TPS65381A-Q1TPS62147TPS62135

大家好、团队、

我的客户正在申请一个支持 Vin=5V~15V 和 Vout=5V_2A 规格的降压转换器、首选内置同步 FET、您能否推荐合适的器件?

谢谢、

Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Martin:

    您已将此内容发布到 PMIC 支持论坛、该论坛不是支持此类内容的最佳论坛或产品线。 我们在前端确实有一个具有异步降压(需要外部二极管)的 PMIC、该 PMIC 可支持高达1.3A 的此类应用、它是 TPS65381A-Q1。

    我将把这篇文章移至另一个论坛、希望这是更适合该请求的产品、希望他们能为您提供帮助。 您是否还在 www.ti.com 上试用过可帮助您查找和缩小选项范围的直流/直流稳压器选择工具?

    此致、
    Scott
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Martin:

    TPS62147/8看上去符合您的需求。 如果需要更大的电流、它具有引脚至引脚4A TPS62135/6。