This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3803-Q1:感应输入

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/728167/tps3803-q1-sense-input

器件型号:TPS3803-Q1

您好、Michael、

只是一个简短的问题。 感测输入是否可耐受注入电流?

非常感谢、

Ross

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗斯

    感应输入对注入电流非常敏感。 SENSE 输入连接到从 SENSE 引脚吸收的最大电流仅为25nA 的内部比较器的输入。 这意味着即使在纳安级范围内、任何注入电流都将降低触发电压。 如果注入足够的电流、器件将认为感测电压高于内部基准、即使在欠压条件下、输出也将为逻辑高电平。

    有一种技术利用这一事实来增加额外的迟滞、方法是在复位输出和感应输入之间连接一个单个电阻器、以在 VIT+和 VIT-之间添加额外的迟滞、除此之外、 我不知道将电流注入 SENSE 引脚的任何原因、除非要更改触发阈值、只需更改 SENSE 电阻值即可完成此操作。

    我希望这能回答你的问题。 如果您有其他问题、请告诉我。 谢谢!

    Michael