This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24040:BQ24040的热充电状态

Guru**** 2568075 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/743110/bq24040-the-thermal-charging-state-of-bq24040

器件型号:BQ24040

BQ24040提供热充电模式、可提供45至60度的4.06v 充电电压。 此时的充电电流是多少?如何强制它进入此模式?

具有5K 接地电阻的 TS 引脚可进入此模式

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    BQ24040的高温充电电压(4.06V)由 TS 引脚上的电压设置、充电电压在278mV 至178mV 之间降低。 请注意、由于高温和高于278mV 的正常充电电压(4.20V)、低于178mV 的充电停止。
    TS 引脚电流源为50uA、4.56k 会将电压置于228mV 的中点。
    5k 会使您处于大约250mV 的电压、而不会有太大的裕度。