This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62065:TLV62065的可闻噪声

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62065

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/743054/tlv62065-the-audible-noise-about-tlv62065

器件型号:TLV62065

你(们)好

我对 TLV62065有疑问。
当输入电压和输出电流发生变化时、是否有可能出现有关 TLV62065的可闻噪声?  
在 过去我使用直流/直流转换迟滞时、改变了输入电压和输出电流会产生可闻噪声。   

此致、
横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    横田洋三先生:

    MODE 引脚是连接到高电平还是低电平?
    您的工作条件是什么? 输入电压、输出电压和输出电流
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sabrina - San

    感谢你的答复。
    MODE 引脚连接至高电平。
    工作条件如下。

     输入电压:3.3V
     VOUT:1.2V 和1.8V
     Iout:300~600mA (Vout=1.2V)、100~300mA (Vout=1.8V)

    此致、
    横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yokoto-San、
    当 Mode 引脚为高电平时、器件以强制 PWM 模式运行、具有固定频率(通常为3MHz)、因此我不会期望听到可闻噪声。

    此致、
    Sabrina