This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25700A:噪声、发热和 ADC 问题

Guru**** 2766635 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/742707/bq25700a-noise-heating-and-problem-with-adc

器件型号:BQ25700A

你好。

 在进化模块的感应电阻器上放置不同 RC 电路的原因是什么?  这些值的放置有多重要?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    4.99和0.033uF 是我们为客户提供的最终建议值。 它可以提高输入电流调节精度和控制稳定性。
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、但为什么标称值不同? 在适配电阻器4.99欧姆、0、01uF 和0、033 uF 上;在电池电阻器10欧姆、0.1uF 上、没有接地电容器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    该10欧姆电阻器与 SRP 或 SRN 串联、不适用于噪声滤波器。 避免电池反向插入以损坏充电器 IC。
    谢谢